AUTOADAPT

Genel Bilgiler


İki ev hiçbir zaman tıpatıp aynı değildir. İçlerinde oturan aileler de. Yıl boyunca veya hatta gün içinde ısıtma talepleri sürekli değişir ancak artık bu talebe göre değişen bir çözüm sunabilirsiniz.

Akıllı pompalar

AUTOADAPT gerçek bir Grundfos yeniliğidir. Matematiksel hesaplamalarla pompaların, dış ortam sıcaklıkları ve tüketim alışkanlıkları gibi dışarıdan faktörlere uyum sağlamasına imkan tanıyan akıllı bir teknolojidir.

AUTOADAPT ile kurduğunuz pompa, parçası olduğu sistemi sürekli olarak analiz eder ve toplanan bilgilere dayalı olarak doğru basıncı belirler. Böylece her zaman mümkün olan en düşük maliyetle optimum konfor sağlanır.

Tam kontrol için tek ayar

Kurulumlarınızın %80'den fazlasında, AUTOADAPT müşterileriniz için optimum ayardır. Bu nedenle bu ayarı, ALPHA2'de fabrika ayarı olarak seçtik. Yapmanız gereken tek şey pompayı kurmak ve gelişmiş teknolojilerin işin gerisini halletmesini sağlamak. Zahmetsiz mükemmel sonuçlar.

EuP hedeflerini aşan verimlilik

Grundfos AUTOADAPT, ALPHA2'nin enerji verimliliğinin eşsiz olmasını sağlamakta önemli bir rol oynar. ALPHA2, sadece 0.15 düzeyindeki EEI (Enerji Verimliliği Endeksi) ile EuP 2015 gereksinimlerini aşar.

Buradan EuP hakkında daha fazla bilgi edinebilir veya ALPHA2'nin çok sayıda avantajını keşfedebiilrsiniz.

İhtiyaçlarınız için doğru ürünü buradan bulun.

İletişim

İletişim

Sizinle görüşmekten memnuniyet duyarız.

Size en yakın Grundfos temsilcisini bulmak için lütfen açılır menüyü kullanın.

AUTOADAPT


The three steps of AUTOADAPT

1. SİSTEM ANALİZİ: AUTOADAPT sistem basıncını analiz eder.

2. BASINÇ SEÇİMİ: AUTOADAPT optimum sistem ayarını seçer.

3. SİSTEM KONTROLÜ: AUTOADAPT optimum sistem basıncını ayarlayarak kontrol sağlar.