Grundfos iSOLUTIONS: Endüstriyel Suyun Yeniden Kullanımı

Su ayak izinizi azaltın ve tasarruf edin

Dünyanın pek çok bölgesinde su kıtlığı yaşanıyor ve endüstriyel prosesler de bu soruna katkıda bulunuyor. Çoğu sektörde su kullanımı yoğun olduğu için 2050’ye kadar üretimde suya talebin %400 artması bekleniyor [OECD]. Su, doğrudan veya dolaylı biçimde solvent, soğutma sıvısı, yıkama ve temizleme sıvısı olarak pek çok farklı uygulamada önemli bir rol oynamaktadır.

Su kıtlığına ve artan temiz su ve atık su deşarj maliyetlerine cevap olarak tüm dünyada endüstriyel tesisler suyun yeniden kullanımına yöneliyor. Tüm tesisteki veya belirli bir prosesteki atık su, tesisin su döngüsüne geri karıştırılabilecek bir kalitede arıtıldığında yeniden kullanılabilir. Soğutma kulelerinde sıcaklık kontrolü için suyun yeniden kullanımı, başlamak için makul bir yerdir çünkü soğutma kuleleri endüstriyel proseste büyük miktarda su tüketir, nispeten düşük kalitede su gerektirir ve bu nedenle suyun yeniden kullanımı, temel süreçler için su arıtmaya kıyasla daha düşük bir sermaye yatırımı ile devreye alınabilir. 

Suyun yeniden kullanımı proseslerinizi nasıl optimize edeceğinizi uzmanından öğrenin

Grundfos; biyolojik, kimyasal ve fiziksel arıtma dahil olmak üzere su arıtmanın tüm önemli aşamaları için çözümler sunabilir. Bu, suyun yeniden kullanımı sisteminizi güvenilirlik ve maliyet etkinliği açısından son teknolojiyle donatacak ve aynı zamanda artan suyu yeniden kullanım talepleri için geleceğe hazır hale getirecektir.

Durulama proses suyumuzun %80'ini yeniden kullanıyoruz

Grundfos olarak kendi su tasarruf hedeflerimiz var. 2008 yılına göre su tüketimini 2025 yılına kadar %50 azaltmak istiyoruz. 2018 yılında açılan atık su arıtma tesisimizde Grundfos iSOLUTIONS suyun yeniden kullanımı teknolojisini kullanıyoruz. Bu çözüm, durulama prosesinden kaynaklanan atık suyun yaklaşık %80'ini yeniden kullanmamıza yardımcı oluyor ve tesis, yılda yaklaşık 5.000 m3 su tasarrufu sağlıyor.

Endüstriyel suyun yeniden kullanımının geleceği

Endüstriyel suyun yeniden kullanımının temel proseslerine derinlemesine bakın ve Grundfos iSOLUTIONS'ın su, enerji ve maliyet tasarrufu için bunları optimize etmenize nasıl yardımcı olabileceğini görün.

 

Suyun yeniden kullanımı süreçleri için akıllı çözümler

Grundfos iSOLUTIONS, bir dizi akıllı bileşene bağlanarak suyu yeniden kullanma sürecinizi optimize etmenize yardımcı olur. Dijital dozaj pompaları, izleme, ölçüm ve kontrol cihazlarının yanı sıra akıllı değişken frekanslı pompaları birleştirir. Bu bağlantılı bileşenler birlikte zamandan, işçilikten ve maliyetlerden tasarruf sağlayan sistem verimliliği sunar.

CTF_TrM:Please fill in the required fields
- Geçersiz e-mail adresi

İstediğiniz herhangi bir zamanda onayınızı geri çekebilirsiniz. Böyle bir onay geri çekme durumu, geri çekmeden önceki bilgi işlemelerinin yasallığını herhangi bir şekilde etkilemez. Ayrıca kişisel verilerinizin profil oluşturma dahil herhangi bir doğrudan pazarlama amaçları için kullanımına itiraz etme hakkına sahipsiniz. Kişisel verileriniz ve haklarınız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Gizlilik Bildirimimize göz atın. Şartlar & koşullar ve Gizlilik Politikasi