Machine tool: Intelligent immersible pumps

İşleme makinesi, filtreleme, parça yıkama ve sıcaklık kontrol sistemlerinizi optimize etmek mi istiyorsunuz?

Pompa hızı ve kontrolü makineyle işleme sistemleri için önemlidir. Debi veya basınçtaki en hafif dalgalanmalar bile nihai Ürünün kalitesini olumsuz etkileyebilir, aletlerdeki aşınmayı artırarak üretimi yavaşlatabilir. Grundfos’un akıllı pompa çözümleri tüm sisteminize entegre olarak hidrolik sistemi takip eder ve daha verimli bir çalışma sağlamak için farklı görev noktalarına otomatik olarak uyum sağlar. Bu da ömür döngüsünü ve enerji maliyetlerini azaltırken sisteminizin ömrünü uzatır.

Grundfos iSOLUTIONS:

  • Pompa hızını talebe göre otomatik olarak ayarlayara güvenilirliği artırır
  • Tam hızda çalışma özelliğini, tam kontrol sağlayarak optimize eder
  • Soğutuculara ısı transferini ve enerji tüketimini azaltır
  • Enerji ve işletme maliyetlerini azaltır
  • Yatırım maliyetlerini azaltır (daha küçük pompalar ve daha az parça)
  • Akıllı pompalarınızı işleme makinesinin kontrol sistemine entegre eder
  • Endüstri 4.0’ı destekleyen tam otomatik bir sistem elde eder

Uzman ellerce ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilen çözümler

Grundfos ISOLUTIONS çözümmlerini seçtiğinizde makineyle işleme uzmanlarımız sizinle birlikte çalışarak pompalarınızı makineyle işleme sisteminizin gereksinimlerine uygun hale getirir. Siz de sisteminizin tasarım, kurulum ve bakım için tek irtibat noktası elde etmiş olursunuz.

Entegre frekans konvertörlü işleme makineleri ve işleme sisteminizin optimizasyonuna yapabileceği katkılar hakkında daha fazla bilgi için İşleme Makineleri hakkındaki broşürü inceleyin.

Makineyle işleme uzmanımızla tanışın

Videoyu izleyin ve uzmanımız İş Geliştirme Müdürü Kent B. Kynde’in makineyle işleme uygulamalarında Grundfos ISOLUTIONS çözümleri özellikleri hakkındaki açıklamalarını dinleyin.

Teknik inceleme

Sisteminizi daha verimli hale getirmek için doğru pompa boyutunu seçin

Farklı vana ve bağlantı noktaları olması sebebiyle yaşanan basınç kaybı birçok makine işleme sistemi için ciddi bir sorundur. Makinedeki basınç kayıplarını otomatik olarak hesaplayarak, tam ihtiyacınıza uygun ve güç limitinde çalışma sağlamak için pompalarınızı küçültebilir hatta pompa sayınızı azaltabilir ve tüm sisteminizi optimize edebilirsiniz.

Güç limitinde çalışma özelliği

Akıllı Grundfos pompalarınızın güç limitinde çalışma özelliği, gerekmesi halinde pompanın motoru tam güçte çalıştırmasını sağlarken, verimli bir şekilde aşırı yük koruması sunar. Güç limitinde çalıştırmak demek, görev noktası aralıklarının genişletilmesi, yani frekans konvertörünün pompa eğrisi boyunca tam güç çıkışına izin vermesi demektir. 

Kurulumunuz için niçin Grundfos ISOLUTIONS çözümünü seçmelisiniz?

Ekipmanınıza tamamen entegre bir İşleme Makinesi sistemi sisteminizi daha modern ve işlemleri daha verimli hale getirebilir. İşleme Makinesi uzmanlarımız gerçek zamanlı sistem değişiklikleri ve basınç dalgalanmalarını tam olarak destekleyen bir makineyle işleme sistemi elde etmenize yardımcı olur. Bir işleme makinesi sisteminin parçası olduğu tüm şebeke ve sistemler hakkında deneyim ve bilgi sahibi olan uzmanlarımızın yardımıyla, ömür döngüsü ve enerji maliyetlerini düşük tutan, aletlerin aşınma ömrünü uzatan, uzun ömürlü ve optimize bir sisteme sahip olabilirsiniz.

IE5 motorlarla %10 daha fazla enerji tasarrufu
 

İşleme Makinesi sisteminizi dünyanın en verimli motorları arasında olan IE5 enerji sertifikalı MGE motorla optimize edebilirsiniz. MGE motorlar, IE3 enerji sertifikalı motor çözümleriyle karşılaştırıldığında, kontrollü E-pompalarda %10 daha fazla enerji tasarrufu sunar ve geri ödeme süresini %25’e kadar azaltır.

Enerji verimliliği en yüksek pompayı hızlı bir şekilde bulun

Enerji tüketimini hesaplamak zaman alabilir ama enerji verimliliği en yüksek pompayı buradan kolaylıkla keşfedebilirsiniz. Buraya tıklayın ve ömür boyu maliyetlere göre pompaları karşılaştırarak enerji verimliliği en iyi olan pompayı kolay ve hızlı bir şekilde bulun.