Kazanlar ve kazan sistemleri: İstikrarlı su seviyeleri ve buhar kalitesi

Buhar kazanlarında buhar kalitesini istenen seviyelerde sürdürmek zor olabilir.

Akıllı teknoloji ürünü Grundfos değişken devirli pompalarla buhar kazanında sabit su seviyeleri sağlanabilir. Bu durum, buhar kalitesinin yükselmesine veya buharın daha iyi bir şekilde kontrol edilmesine yardımcı olur. Doğrudan seviye kontrolünü tercih ederek besleme vanasına ve baypas hattına olan ihtiyacı ortadan kaldırabilirsiniz. Besleme vanasından kaynaklı basınç kayıplarını telafi etme zorunluluğu ortadan kalkacağından daha küçük pompalar kullanabilirsiniz. Tüm bunlar, kazan sistemini basitleştirir ve daha iyi bir enerji verimliliği sağlar.

Grundfos iSOLUTIONS, buhar kalitesini kontrol etmeye yardımcı olur:

  • Kazan sistemini basitleştirir
  • Kontrol vanası kullanmadan sürekli, doğru su seviyeleri sürdürür.
  • Daha küçük pompalar kullanılabilir.
  • (Küçük pompalar ve az sayıda bileşenle) yatırım maliyetlerini düşürür.
  • Daha iyi bir buhar kalitesi ve kontrolü sağlar.
  • İşletimsel masrafları azaltır.

Uzmanlarımız ihtiyaçlarınıza göre tasarlar

Grundfos iSOLUTIONS kullanmaya karar verirseniz, kazan ve kazan sistemleri uzmanlarımızla birlikte çalışarak besleme pompalarınızı kazan, besleme suyu kurulumu ve tüm sürecinizle uyumlu hale getirebilirsiniz. Sistem tasarımı, kurulumu ve bakımı için yalnızca tek bir kişiyle iletişimde olmanız yeterli.

Grundfos iSOLUTIONS pompaların teknik özellikleri

Hava soğutmalı üst kapak: Hava soğutmalı hazne, salmastra haznesini pompa sıvısından ayırarak bir izolasyon etkisi oluşturur. Salmastrayı soğutmak için ayrıca bir sıvıya ihtiyaç duyulmaz.

Düşük NPEY: Düşük net pozitif emme yüksekliği (NPEY) olan pompalar, büyük bir ilk çarkla, zayıf giriş basıncını ve sıcak suyu daha iyi yönetebilir.

Çift salmastra: Çift salmastra düzeneğine sahip pompalarda iki salmastra arasında sıvı dolu bir odacık bulunabilir. Sıcak su ve vakum kurulumlarının her ikisi için de uygundur.

MAGdrive: Pompa ile motor arasındaki fiziksel bağlantıyı keserek mil ve çarkları çalıştırmak için mıknatıslar kullanılır. Pompa bu şekilde sızdırmalara karşı korunur ve hava geçirmez özellik kazanır.

Yatak flanşı: Büyük boy rulmanlı bir yatakla eksenel kuvvetleri her iki yönde absorbe eden ek bir flanştır. Elverişsiz giriş koşullarına karşı pompanın kullanım ömrünü uzatır.


Niçin Grundfos iSOLUTIONS?

Yalnızca Grundfos, kurulumunuzdaki pompa eğrilerinin düzensiz kısımlarını ortadan kaldırmaya çalışarak bu eğrileri telafi eder ve su seviyelerini sürekli olarak sabitler. Pompa eğri dengelemesi veya akıllı çözümlerimiz hakkında uygulama uzmanlarımızdan bilgi almak istiyorsanız, aşağıdaki adresle iletişime geçin.

En iyi enerji verimliliğine sahip pompayı vakit kaybetmeden bulun

Enerji tüketimini hesaplamak zaman alabilir fakat en yüksek verimli pompayı kolaylıkla buradan bulabilirsiniz. Ömür boyu maliyete göre hızlı ve kolay bir şekilde enerji tüketimini hesaplamak ve pompaları karşılaştırmak için buraya tıklayın.