Grundfos pompaları Mısır'ın ücra bölgelerine içme suyu taşıyor

Overview_TEXT

Genel Bilgiler

Sallum ve Matruh, Mısır: Gelişmiş endüstriler için Sakr Factory ile birlikte, Sallum ve Matruh şehirlerinde yaşayan sakinlere tuzu arındırılmış su temin etme konusunda önemli bir başarı elde edildi. Libya sınırının yakınında yer alan ve Kahire'ye yaklaşık 400 km uzaklıkta bulunan Matruh ve Sallum şehirlerinde toplam 180,000 kişi yaşıyor.

Deniz suyu arıtma tesisinin bu kadar uzak bir noktada kurulması bazı zorluklar yaratsa da, Grundfos pompalarının tasarlanma amacı evsel kullanıma uygun, tamamen entegre bir çözüm sunmaktır.

Durum

Kahire'de bulunan Sakr Factory, Sallum, Nigela Bahareya ve Matruh'ta bulunan beş adet tesisiyle, Matruh ve Sallum sakinlerine su temin edebilmek için eksiksiz bir sistem talep etti. Deniz suyu arıtma tesislerinin her biri günde 500 m3 su temin etmek zorunda. Sakr bunun için, köklü bir geçmişe sahip olan ve dolayısıyla daha düşük bakım ihtiyacı ve uzun süreli sürdürülebilirlik sözüyle uzak mesafeli projeleri uzmanlıkla çözebilme becerisini kanıtlayan Grundfos'u tecih etti.

Grundfos'un Çözümü

Grundfos deniz suyu arıtma tesislerinde kullanıma uygun pompa modellerini temin edebildiği, projenin tamamını başından sonuna kadar sahiplendiği, tesisin işleyişinden sorumlu personele gerekli eğitimleri verdiği ve bakım ihtiyacı durumunda yedek servis sağladığı için rakipleri arasında öne çıkıyor. Herhangi bir arızalanma durumunda şehir sakinlerine temiz su temin edilememesinin yaratacağı korkunç etkinin farkında olan Grundfos, söz konusu tesislerin sürdürülebilirliğini sağlamak için oldukça eğitimli bir ekiple birlikte uzun süreli bir çözüm sunar.

Grundfos çözümü kapsamında, SP kuyu pompaları tuzlu su kuyularına yerleştirilerek suyu kuyudan çekip bağlı bulunan tanklara aktarır. Bu tanklar, ters ozmoz ünitesine arındırılacak suyu temin etmek için gerekli BMET yüksek basınç pompasına bağlı bulunan filtreden suyu geçiren CRN besleme pompalarına bağlıdır.

Grundfos, arıtma tesisiyle ilgili bir veya iki ürün temin edebilen rakiplerinin aksine, su arıtma tesisinde gereken tüm pompaları sağlayabildiği için, Grudnfos'un çözümü hem oldukça etkin çalışıyor, hem de devreye alması daha kısa zaman alıyor. Elbette bu da Grundfos ekibinin, tesis personeline gerekli eğitimi vermesini daha da kolaylaştırıyor. Aynı zamanda müşteri düzenli bakım işlemlerini yaptırabilmek adına farklı farklı servisleri aramak zorunda kalmayacağı için, bakım süreçleri de kolay bir şekilde ilerliyor.

Pürüzsüz bir şekilde tamamlanan kurulum sürecinin ardından, pompalar kolayca yerlerine takıldı ve takılır takılmaz çalışmaya hazır hale geldi. Fazlasıyla güçlü ve dayanıklı olan bu pompaların bakım ihtiyacı ise minimum seviyede. Bu pompa üniteleri, aşınma ve yıpranma minimuma indirilerek, böyle bir ortamda çok uzun süre dayanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bunların yanı sıra: bakım gerektiğinde, çalışmalar çok kısa bir sürede tamamlanabilmektedir. Grundfos ekibi verdiği eğitimlerle tesis personelinin tesisi kolay ve etkin bir şekilde çalıştırmak için gerekli yöntemleri daha iyi anlamasını sağladı.

Sonuç

Gelişmiş endüstriler için Sakr Factory Grundfos çözümünden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Tüm gereksinimleri karşılayan ve farklı farklı tedarikçilere gitme yükünü ortadan kaldırarak eksiksiz bir çözüm sunan Grundfos pompaları hızlı bir şekilde gerçekleştirilen kurulumlarının ardından, sınırlı bakım ihtiyacıyla etkin bir şekilde çalışıyor. Pompalar aynı zamanda garanti edilen servis seviyesini sunarken, 7/24 su temin sözü vererek susuzluktan dolayı insani bir kriz yaşanma riskini de minimuma indiriyor. Sakr Factory, Grundfos'un ürün ve servisleri konusundaki güvenilirliği ve itibarı sebebiyle, tuz giderme tesislerindeki gelecek projelerinde de Grundfos'la çalışmayı planlıyor.

Konu:

Herhangi bir arızalanma durumunda şehir sakinlerine temiz su temin edilememesinin yaratacağı korkunç etkinin farkında olan Grundfos, söz konusu tesislerin sürdürülebilirliğini sağlamak için oldukça eğitimli bir ekiple birlikte uzun süreli bir çözüm sunar.

Bölge:

Mısır

Şirket:

Grundfos Mısır

Contacts_TEXT

İletişim

Böyle bir çözüme ihtiyacınız varsa, daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
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
Böyle bir çözüme ihtiyacınız varsa, daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.