Avusturyalı su hizmetleri şirketi: “Bu boyutta bir enerji tasarrufunun mümkün olduğunu düşünemezdik”

Overview_TEXT

Genel Bilgiler

Durum

Christian Portschy, Grundfos’un ‘küçük’ boyuttaki yeni basınçlandırma pompasını ilk gördüğünde endişelenmeden edemedi.

Oberwart’taki Güney Burgenland’da bulunan su hizmetleri şirketi Wasserverband Südliches Burgenland’in (WVSB) yöneticisi Christian Portschy, “Ciddi şüphelerim vardı,” diyor.

WVSB, Grundfos’la özellikle dalgıç pompalar alanında uzun yıllar çalıştı. Portschy Grundfos’un yeni bir ‘ekstra büyük’ CR çok kademeli pompa serisini test ettiğini duymuştu. WVSB, bu pompaları kum filtreleme/geri yıkama işlemlerinden sonra su basınçlandırma temini uygulamasında kullanabilir ve suyun tanklara transferini sağlayabilirdi. Grundfos, o sırada uygulamada kullanılan pompa markasıyla karşılaştırıldığında yeni CR pompaların aynı işlemi %30 daha verimli şekilde yapabileceğini söyledi. Portschy bu öneriye sıcak baktı. 

Ama pompanın küçüklüğünü gördüğünde Could the CR-95 deliver?kararını yeniden gözden geçirdi. Portschy, “Pompanın söz konusu görev için yeterli olduğunu ve gerekli su basıncını sağlayabileceğini düşünmedim,” diyor. WVSB’nin en önemli önceliğinin Oberwart’ın 50,000 sakinine güvenilir, enerji ve maliyet açısından verimli su temini sağlamak olduğunu da sözlerine ekliyor. 

CR-95 bunu yapabilecek miydi?

Çözüm ve sonuç

Portschy’nin söylediğine göre, Mayıs 2017’deki devreye almada başka belirsizlikler ortaya çıktı. Kontrol odasındaki operatörlerin şüpheleri vardı: Güç tüketimi okumaları doğru mu? Küçük motor aşırı yükleme yaşar mı? Pompa hala karakteristik eğrisinde mi çalışıyor? Gerçekten de 25 litre/saniye (I/s) yani eski büyük pompalara göre 8 I/s daha fazla mı su temin ediyor? Yoksa çalışmıyor mu? Sesi hiç de yüksek…

Şüphelerin giderilmesi uzun sürmedi. Altı aylık çalışmanın ardından rakamlar incelendi: eski pompalar 895 W kullanırken yeni Grundfos CR-95 689 W kullanıyordu. Bu da % 30 tasarruf anlamına geliyordu. 

Portschy, “Pompa hiç şüphe yok ki işinde iyi,” diyor. “Rakamlar büyük bir enerji tasarrufu olduğunu gösteriyor. Performans verileri bizi çok şaşırttı.”

WVSB, önümüzdeki aylarda basınçlandırma hattındaki diğer eski pompaları da CR-95 pompalarla değiştirmeyi planlıyor.

Christian Portschy, “Tek bir pompayla bile büyük enerji tasarrufu sağladık,” diyor. Portschy, pompanın şirketin sürdürülebilirlik konusundaki hedefleriyle mükemmel bir uyum yakaladığını da belirtiyor. Şirketin yakınlardaki bina çatılarına kurulu güneş enerjisiyle çalışan kaynağı bulunmakta. 200 PV paneller, yeni CR pompa ve düşük enerji tüketimi sayesinde WVSB herhangi bir elektrik kesintisinde önemli ekipmanlarını çalıştırabiliyor. 

Portschy sözlerini şöyle bitiriyor: “Gelecek hedefimiz, bu çevredeki insanlara sürdürülebilir şekilde su temin etmeye devam etmek. Gelecek vizyonumuz için bir aşama daha kaydetmiş olmaktan mutluyum ve gelecek nesillere bu değerli sıvıyı ihtiyaç duydukları her an sağlayabileceğimizi biliyorum.” 

Konu:

Su temini basınçlandırması

Bölge:

Google Map

Oberwart, Southern Burgenland, Austria

Şirket:

Wasserverband Südliches Burgenland (WVSB)

Christian Portschy, Grundfos’un su basınçlandırma için geliştirdiği CR-95 pompaya tam not verdi. Portschy, Oberwart’taki Güney Burgenland’da bulunan su hizmetleri şirketi Wasserverband Südliches Burgenland’in (WVSB) yöneticisi. 

Grundfos CR-95 çok kademeli pompa Avusturya’nın Oberwart kasabasındaki
WVSB’de iş başında. CR pompa, basınçlandırma/filtreleme uygulamasında
kullanılan diğer eski pompalardan daha küçüktü. Gereken suyu temin edebilecek
miydi?

  

Avusturya’nın Oberwart kasabasındaki WVSB su hizmetleri şirketinin yöneticisi Christian Portschy, “Gelecek hedefimiz, bu çevredeki insanlara sürdürülebilir şekilde su temin etmeye devam etmektir,” diyor.  

Contacts_TEXT

İletişim

Böyle bir çözüme ihtiyacınız varsa, daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

Böyle bir çözüme ihtiyacınız varsa, daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.