Find case

12 sonuçlardan 1 dan 10 e kadar gösteriyor
Case banner
Bahreyn’in su kaynakları Grundfos’la korunuyor
Large-scale wastewater pumps from Grundfos help Bahrain conserve its water resources as efficiently as possible.
Dubaı kuru havuzlarında geniş hacimli sular kontrol altında
Dubai, United Arab Emirates: The Dubai Drydocks have moved on from their early beginnings in 1971 to become one of the leading ship repair yards in the world – and the premier yard between Europe and the Far East.
Dubai'de başarmak
Just a century ago Dubai was little more than a desert-strewn landscape where Bedouin tribes roamed the sands.
EL TAYABAT FARMS
EL TAYBAT FARMS tüm bu engelleri aşmak için gerekli ekipmanları sağlaması ve sorunları pürüzsüz, güvenilir ve güvenli bir şekilde çözmek için Grundfos'u seçti. Bu ekipmanlar, yer altı su şebeke pompaları, JB pompaları ile Yüzey pompalarını içeriyor.
Grundfos iklimlendirme pompaları hem ekonomik, hem çevre dostu
Alman Üniversitesinin iklimlendirme sistemi artık tam istendiği gibi. Yeni sistem hem daha tasarruflu, hem de elektrik tüketimi eskiye göre çok daha az olduğundan egzoz emisyonu da daha az. Grundfos uzmanları havalandırmaların tasarımını da geliştirerek, daha prestijli ve dekoratif bir görüntü kazandırdılar.
Grundfos pompaları Mısır'ın ücra bölgelerine içme suyu taşıyor
Gelişmiş endüstriler için Sakr Factory Grundfos çözümünden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Tüm gereksinimleri karşılayan ve farklı farklı tedarikçilere gitme yükünü ortadan kaldırarak eksiksiz bir çözüm sunan Grundfos pompaları hızlı bir şekilde gerçekleştirilen kurulumlarının ardından, sınırlı bakım ihtiyacıyla etkin bir şekilde çalışıyor.
Grundfos, Eastern Company'de sirkülasyonu sağlıyor
GRUNDFOS Mısır, EASTERN COMPANY'ye ayrılabilir gövdeli 160 KW HS pompa sistemi tedarik etti. Altı pompadan oluşan bu sistem soğutulmuş suların pürüzsüz bir şekilde sirkülasyonunu sağlamak için bölgesel soğutma tesisinin merkezini oluşturuyor.
Grundfos’un Teknik Bilgisi, Terminal 3 HVAC Sisteminin Başarısını İleri Taşıyor
Kahire Havalimanı Şirketi yüksek performanslı ve uluslararası standartlarla uyumlu bir HVAC (Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme) sistemi kurmak istiyordu. Aynı zamanda bu sistemi kullanmak ve parça bakımlarını gerçekleştirmek için gerekli teknik bilgiyi edinerek, sistem yetkililerinin işini kolaylaştırmayı ve böylece pompaların daha uzun ömürlü olmasını hedefliyordu.
Liderlik en yeni çözümleri gerektirir
İstanbul, Türkiye: 1924 yılında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan hemen sonra kurulan İş Bankası, ülkenin gerçek anlamda ilk ulusal bankası olma şerefine sahip. Bugün İş Bankası, Türkiye’nin en saygı duyulan kuruluşları arasında üst sıralarda yer almakta olup, dünyanın en büyük kurumları arasında yerini almaktadır. Bankanın 2000 yılında İstanbul’da taşınmış olduğu yeni merkezi, 53 katlı yüksek bir bina ile 34 katlı daha kısa iki kule olmak üzere üç kuleden oluşuyor. Bu komplekste bankanın...