Referans Ara

16 sonuçlardan 11 dan 16 e kadar gösteriyor
Case banner
Grundfos, Eastern Company'de sirkülasyonu sağlıyor
GRUNDFOS Mısır, EASTERN COMPANY'ye ayrılabilir gövdeli 160 KW HS pompa sistemi tedarik etti. Altı pompadan oluşan bu sistem soğutulmuş suların pürüzsüz bir şekilde sirkülasyonunu sağlamak için bölgesel soğutma tesisinin merkezini oluşturuyor.
Grundfos’un Teknik Bilgisi, Terminal 3 HVAC Sisteminin Başarısını İleri Taşıyor
Kahire Havalimanı Şirketi yüksek performanslı ve uluslararası standartlarla uyumlu bir HVAC (Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme) sistemi kurmak istiyordu. Aynı zamanda bu sistemi kullanmak ve parça bakımlarını gerçekleştirmek için gerekli teknik bilgiyi edinerek, sistem yetkililerinin işini kolaylaştırmayı ve böylece pompaların daha uzun ömürlü olmasını hedefliyordu.
Liderlik en yeni çözümleri gerektirir
İstanbul, Türkiye: 1924 yılında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan hemen sonra kurulan İş Bankası, ülkenin gerçek anlamda ilk ulusal bankası olma şerefine sahip. Bugün İş Bankası, Türkiye’nin en saygı duyulan kuruluşları arasında üst sıralarda yer almakta olup, dünyanın en büyük kurumları arasında yerini almaktadır. Bankanın 2000 yılında İstanbul’da taşınmış olduğu yeni merkezi, 53 katlı yüksek bir bina ile 34 katlı daha kısa iki kule olmak üzere üç kuleden oluşuyor. Bu komplekste bankanın...
Sudi Arabistan’daki Pompa İstasyonu Grundfos Pompalarıyla Yeniden İşlerlik ...
Su sektörü, Suudi Arabistan Krallığı için vazgeçilmez alanlardan biridir. Tarımsal ve endüstriyel uygulamalar açısından büyük bir altyapıya ve hızla büyüyen bir nüfusa sahip olan bu çöl ülkesinde atık suyun transferi hayati önem taşır.
Suyun yeniden kullanılması atık suyu yüzey işlem tesislerinde kaynağa dönüştürür
Previously, Grundfos disposed of used rinse water in the CED surface treatment plant at one of its factories. Now, the company treats it and reuses it onsite, saving water for both the factory and the community.
Uganda köylerinde güvenli ve ekonomik suya kolay erişim
After decades of unsafe water, fishing villages by Uganda’s Lake Victoria are now getting safe and affordable water with Grundfos Lifelink water systems. Among all age groups in one village, diarrhoea cases have fallen by nearly half in just two years – and are well on their way to total eradication.