Yeni CR sınırları zorluyor

For engineers who like to move the limits

Sınırları zorlayan mühendisler için Grundfos’tan yeni CR pompa

Sizi Grundfos’un yeni nesil CR pompalarıyla tanıştırmamızı ister misiniz? Yeni CR pompalar, dünyanın en modüler tasarımlı pompa serisinde yer alan eskisine göre çok daha dayanıklı ve verimli pompalardır. Mevcut CR 90, CR 120 ve CR 150 modellerinin gelişmiş versiyonları olan yeni CR 95, CR 125 ve CR 155 yeni bir hidrolik tasarıma sahiptir. Bu tasarım sayesinde çark ve kılavuz kanatlardan giriş ve basma ağzına, gömlekten difüzöre kadar bütün parçalar daha da geliştirilmiştir. Böylece dünya standartlarında enerji verimliliği sağlanırken pompa güvenilirliği eskisinden bile daha yüksektir. Karbon ayak izinin düşük olmasına rağmen yeni CR serisi performans açısından sınırları zorlamaktadır.   

Pompalar, son teknoloji simülasyon temelli prosesler kullanılarak tasarlandı ve dünya çapında saha testlerinden geçirildi. Yeni CR serisini gözünüz arkada kalmadan kurabilir ve çalıştırabilirsiniz. 

How to achieve 30% energy savings

% 30 enerji tasarrufu

Avusturyalı bir su hizmetleri şirketi, yeni CR pompaların sadece 6 aylık çalışmadan sonra gösterdiği performans verilerine inanmakta zorluk çekti. Yeni pompalar kompakt tasarımlarına rağmen eski pompalardan daha iyi bir performans gösterirken giderleri %30’a kadar azaltıyor.  

New generation CR proves its worth

Yeni nesil CR pompalar değerini ispatladı

Sahada test edilmelerinin ardından yeni nesil CR pompalar şimdiden büyük bir etki yaratmayı başardı. Danimarka’daki bir bölgesel ısıtma tesisinde çalıştırılan üç CR-95 pompa 14 aylık çalışmanın ardından yüzleri güldürdü.  

Hidrolik verimlilik

Yeni nesil CR pompaların optimize hidrolik tasarımı, gelişmiş simülasyon temelli tasarım ve test proseslerinden geçirildi. Otomatik bir tasarım döngüsü türbülans ve enerji/basınç kayıplarını azaltmak ve çark pervanelerini, kılavuz vanalarını, debi yolları ile geçitlerini kusursuzlaştırmak için gerçeğe uygun binlerce prototip üretti. Böylece enerji verimliliği açısından dünya standartlarını zorlayan bir pompa tasarlandı.  

Hidrolik tasarım için geliştirilen özellikleri inceleyin

Sınırları zorluyor

Yeni CR pompa, sahada ihtiyaç duyulmayacak görevler de dâhil olmak üzere her açıdan sınırları zorlayan testlerden geçirildi. Sanal simülasyon modelleri, bileşenlerin ve tüm pompanın gelişmiş test tesislerimizde fiziksel prototip testlerden geçirilmesiyle ve çeşitli hesaplama modelleriyle doğrulandı.  

Pompaların nasıl test edildiğini görmek için videoyu izleyin

Yeni CR üretim hattı sınırları zorluyor

Son teknoloji ürünü olan yeni CR pompalar için yine son teknolojiye sahip bir üretim hattı gerekir. Maksimum kalite, doğru çalışma ve hız kriterleri göz önüne alınarak tasarlanan yeni CR üretim hattımız sahip olduğu çapaksız kesim, otomatik lazer kaynağı ve inline 3 boyutlu tolerans taramalarıyla performansta sınırları zorluyor.

Yeni CR pompaların nasıl üretildiğini ve performans testinden nasıl geçirildiğini keşfedin

Explore the new CR pump range in detail

Yeni CR pompa serisini detaylı olarak keşfedin

Dokümanı indirin

Meet the entire CR familly

Tüm CR ailesiyle tanışın

Grundfos Product Center’ı ziyaret edin