Grundfos’un domestik hidrofor grubunda SCALA2 başrolde

03/04/2018

Scala 2

Grundfos’un domestik hidrofor grubunda SCALA2 başrolde

Grundfos’un çığır açan SCALA2 hidrofor pompaları, domestik hidrofor ailesinin ilgi odağı oldu.

8’e kadar farklı su çıkışı bulunan, 3 ve daha az katlı evlerde kullanıma uygun olan ve her ihtiyaca etkin bir şekilde uyum sağlayan yeni SCALA2 pompalarının bilinirliği ve esnekliği, ev sahiplerine ve tesisatçılara en sıcak yaz günlerinde bile evlerindeki su temininin sürekliliğini nasıl sağlayacaklarını göstermek üzere tasarlanan ürün grubunun en gözde ürünü olarak ortaya çıktı.

Tüm musluklarda 7/24 mükemmel su basıncı sağlanması konusunda piyasanın en iyi çözümü olduğu iddiasını taşıyan Grundfos’un yeni SCALA2 pompası, evsel su temini alanının en heyecanla beklenen ürünlerinden biriydi.

Tahliye basıncındaki değişikliklere otomatik olarak yanıt veren ve farkları telafi eden teknolojik olarak gelişmiş SCALA2 pompaları; pompa, motor, tank, sensör, sürücü ve çek valfi akıllı bir şekilde kompakt bir  ünite içerisinde buluşturmaktadır. “Fişe tak ve çalıştır” özelliği ile ünite hızlı ve kolay bir biçimde kurulur ve kullanıcı dostu kontrol paneli sayesinde gerektiğinde ev sahiplerinin basit manuel değişiklikler yapmasına izin verir.

Piyasada türünün en sessiz pompası olan SCALA2, suyla soğutulan gelişmiş motoru sayesinde kuru çalışmaya ve çevrime karşı koruma özelliklerine sahiptir. Bu özelliklerinden dolayı daha güvenilir çalışan, arızaları önleyen ve dolayısıyla işletme maliyetini azaltan pompalar, ev sahiplerine her açıdan avantaj sağlar.

Bayilere destek olmak ve evde su temininin artık hayal olmadığını ev sahiplerine anlatabilmek için Grundfos, domestik su çözümlerini tanıtmak üzere SCALA2 pompalarının temel özellikleri ve avantajlarını ön plana çıkaran yeni bir mağaza içi teşhir alanı ile broşür oluşturdu.