Çalışma sırasında MQ pompa neden kapanıyor?

Kuru çalışıyor olabilir; emiş hattı tamamen doldurulmalıdır. Akışkan sıcaklığı çok yüksek olabilir (> 35°C), çevre sıcaklığı çok yüksek olabilir (> 45°C), motor aşırı yüklenmiş olabilir; pompa milinin serbest hareket edip etmediğini kontrol edin, voltaj beslemesi çok düşük olabilir, bağlantıyı kontrol edin. Bu tür işlemler için lütfen uzman bir şirkete başvurun.