Pompa motorunun akımı, tam yük akımını aşarsa ne yapılmalıdır?

Pompanın çalışması sırasında izin verilen tam yük akımı çeşitli nedenlerle aşılabilir: Düşük voltaj, trifaze motorlarda akım dengesizliği, motordaki kısa devre, yanlış kablo veya arızalı elektrik bağlantıları, transfer edilen akışkanın viskozitesinin veya yoğunluğunun çok yüksek olması veya pompanın aşınmış ya da bloke olması.

Ancak pompa söz konusu uygulama için gerekenden küçük olabilir ve nominal debinin üzerinde çalışıyor olabilir. Bu durumda, motor akımı kabul edilebilir limit aralığına dönene kadar debiyi kısmak için basınç tarafındaki kesme valfini kısmen kapatmaya çalışın.