Motorların aşırı ısınmasının nedeni nedir?

Modern tasarım ve üretim sürecinden dolayı, günümüzde kullanılan motorlar çalışırken geçmişte kullanılan motorlara göre daha sık ısınmaktadır. Uygulamada bazı modern motorların yüzey sıcaklıkları 90°C'ye (194°F) kadar ulaşabilir. Yine de bu motorların servis ömrü, eski motorların servis ömrüne eşit veya daha uzundur. Yüksek yüzey sıcaklığı her zaman bir şeyin yanlış olduğuna işaret etmez. Ancak çalışırken motorun aşırı ısınması halinde bunun birkaç nedeni olabilir:

Elektrik arızaları: Düşük voltaj veya yüksek voltaj, asimetrik trifaze akım, azalan izolasyon direnci.

Çevresel etkiler: Yüksek çevre sıcaklıkları, yetersiz havalandırma veya havalandırma bulunmaması, yüksek kurulum yüksekliği (düşük hava yoğunluğu).

Mekanik nedenler: Çok fazla açma-kapatma işlemi, çok yüksek veya çok düşük debi, hasarlı pompadan dolayı yüksek dönüş direnci, transfer edilen akışkanın viskozitesi veya yoğunluğunun yüksek olması, tıkalı veya bloke pompa.