Pompa eğride çok fazla sola doğru çalışıyorsa ne olur?

Pompa eğride çok fazla sola doğru çalıştığında, pompa çok yüksek bir basınç ama çok düşük bir debi sağlamaktadır ya da hiç debi sağlamamaktadır. Pompa içindeki yüksek basınç, çark ünitesinde baskı oluşturur ve buna bağlı olarak motor yataklarındaki basıncı yükseltir. Aşırı durumlarda, pompa ve motorda hasar oluşur. Debinin pompa için gereken minimum debiden daha düşük olması halinde, transfer edilen akışkan aşırı ısınabilir ve pompada hasara neden olabilir. Bu nedenle pompanın daima alt ve üst debi sınırları aralığında çalıştırılması gerekir. Pompanın servis ömrünün uzun olması ve enerji tüketiminin en aza indirilmesi amacıyla ideal olarak pompanın optimum verim noktasına mümkün olduğunca yakın çalıştırılması gerekir.