Kuru çalışma durumunda MQ ne tepki verir?

Motor çalışıyorsa, debi 0.07 m³/sa. değerinin altındaysa ve basınç, basınç şalterinde ayarlanan basıncın altındaysa, kuru çalışma alarmı tetiklenir. Bu durum bir dakika sürerse, alarm tetiklenir ve motor kapanır. Bunun ardından 30 dakikada bir MQ yeniden çalışmaya çalışır. 24 saat sonra hala yeterli su bulunmaması halinde, yani tüm yeniden çalıştırma denemelerinin hepsi başarısız olduğunda, pompanın elle yeniden başlatılması gerekir. Alarm koşullarında bile pompa Açma/Kapatma düğmesine basılarak her zaman elle yeniden başlatılabilir.