Dalgıç saplama kablosunu nasıl takabilirim?

Dalgıç saplama kablosunu motora takarken, kablo soketinin temiz ve kuru olduğundan emin olmalısınız. Kablo bağlantısını kolaylaştırmak amacıyla, kablo fişinin kauçuk kısımları iletken olmayan silikon pasta ile kaplanmalıdır. Kabloyu yerinde tutan vidalar, aşağıdaki sıkma torklarını kullanarak sıkılmalıdır:

MS 4000: 2.0 Nm

MS 402: 2.0 Nm

MS 6000: 4.0-5.0 Nm

MMS 6000: 10 Nm

MMS 12000: 15 Nm