Dalgıç pompa motorlarında glikol

Nakliye ve depolama sırasında donma tehlikesine karşı korumak için SP pompalar bir su/glikol karışımı ile korunur. Glikolün toksik olmamasına karşın, tehlike sınıfı ‘0’ın (WHC 0 = su için tehlikeli değil) kaldırılması ile birlikte bu madde, su tehlikesi sınıfı ‘1’e (WGK 1 = suya biraz tehlikeli) girmektedir. Yukarıda belirtilen grup için 200 l/kg minimum limitinin geçerli olmasına karşın, bazı bölge düzeyindeki su yetkililerinin motor sıvısının hiç glikol içermemesini gerektiren ayrı yönetmelikleri bulunmaktadır. Pompa kurulumundan önce lütfen bu konuyla ilgili olarak bölge düzeyindeki su yetkilisi ile

iletişim kurun. Motor sıvısını bulunduğunuz yerde boşaltmak ve normal musluk suyu ile değiştirmek kolaydır (kullanım talimatlarına bakınız).