Isıtma

Genel Bilgiler

Santrifüj pompalarımız, 240 °C'ye kadar çıkan sıcaklıklarda etkin performans gösterir ve ısıtmanın önemli olduğu uygulamaların neredeyse tamamında kullanılabilir.

Tek ve çok kademeli standart santrifüj pompalar, sıvıları 120°C'ye kadar başarıyla sirküle eder. Bu derecenin üstündeki sıvı sıcaklıklarında dikkatli olunması gerekir. Aksi takdirde, salmastrada aşırı ısınma oluşur ve pompalarda beklenmeyen arızalar meydana gelebilir. Grundfos, bu zorluğun üstesinden gelecek dayanıklı pompalar sunar. Hava soğutmalı üst bölmesiyle ve özel salmastra malzemeleriyle tasarlanan bu pompaları, sıcak sularda 180°C'ye; kızgın yağda ise 240°C'ye kadar rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Kalıba dökme, pastörizasyon ve bunlara benzer hassas uygulamalar sırasında sıcaklığı kontrol altında tutmak istiyorsanız, ısıtma pompalarınıza bir frekans konvertörü takmanızı öneririz.

ChallengeSolution
In delicate processes it is essential to keep a constant temperatureBy applying a Grundfos speed-controlled pump the temperature can be held constant
The response time to parameter regulations makes changes difficult and unreliableGrundfos iSOLUTIONS can be supplied with sensors that will take into account secondary influences and long transmission time to give you a precise response
The viscosity of oil and other liquids used for heating responds to temperature changesGrundfos offers pumps with oversize motors that efficiently cope with higher load
Hot liquids may significantly reduce the life of mechanical shaft seals – or even completely ruin themGrundfos offers advanced pump solutions fitted with an air-cooled top that will efficiently remove the heat from the shaft seal
Energy consumption is important to your customerGrundfos iSOLUTIONS significantly reduce energy consumption by automatically adjusting pump performance to the actual need. Naturally, Grundfos iSOLUTIONS meet international efficiency standards. Stock management can be difficult due to the global differences in voltages and frequencies
Pumping hot water may cause problems with too low inlet pressure to the pump. As a result there is a risk of cavitation in the pumpThe Grundfos low NPSH solution solves that problem for you

 

  • Çok yüksek sıcaklıklar söz konusuysa, uygulamada kullanılacak kauçuğun titizlikle seçilmesi gerekir. Benzer şekilde, yağ kullanılan uygulamalara da dikkat edilmesi gerekir çünkü bazı kauçuk tipleri, yağda çözünür.
  • Farklı türlerde yağların transferini yapacaksanız, motor boyutunu seçerken dikkatli davranmalısınız. Çünkü sıcaklık değiştiğinde, sıvının viskozitesinde de büyük farklılıklar meydana gelir.
  • Pompanın çalıştığı giriş basıncı çok düşükse, sıcak suyun transferi sırasında sorunlar yaşanır. Bu durum, pompada kavitasyon yaşanma riskini arttırır.
Doküman Yükleme
Pompa El Kitabı

Pompa El Kitabı

[…] Grundfos, pompanın ve pompa sisteminin boyutlarını hesaplarken göz önünde bulundurulması gereken konuları basit bir şekilde açıklayan bir Pompa el kitabı hazırladı. Pompaların ve pompa sistemlerinin tasarımı ve kurulumu üzerinde çalışan mühendislere ve teknisyenlere yönelik bir el kitabı ...

PDF'i indirin

17.7 MB/149 sayfa - Tarih: 11/04