Çözelti madenciliği

Genel Bilgiler

Çözelti madenciliği veya yerinde liç, bakır ve uranyum gibi madenlerin konvansiyonel madenciliğe ihtiyaç duymadan formasyona açılan sondaj delikleriyle çıkarılması işlemidir. Grundfos, boş veya yüklü çözeltilerin formasyona ve tekrar maden işleme tesisine etkin bir şekilde transferini sağlayan dalgıç ve uçtan emişli pompaları temin edebilir.

Sızıntı suları cevher yatağına göre değişir ve tuz yatakları için tatlı sudan, bakı için asit çözeltilerine ve uranyum için asit veya sodyum bikarbonat sızıntılarına kadar farklılık gösterir. Bu durum pompa yapısıyla ilgili talepler oluşturur ve Grundfos, çözelti mandenciliği için özel pompalar sunar. Pompa serileri, yüksek nitelikli çelikler veya bazı durumlarda titanyumdan ve manyetik sürücülü ya da çeşitli salmastra çözümleriyle üretilir. Bir Grundfos pompa çözümü, düşük konsantrasyonlarda veya %90'ın üzerindeki yüksek konsantrasyonlardaki sülfürik asit ve çok düşük pH seviyeleri ile kullanılabilir.

Grundfos'un dozaj pompası sistemleri, büyük veya küçük hacimli işlemlerde rahatlıkla kullanılabilir ve farklı teknolojilerden yararlanır. Grundfos, komple kontrol için elektronik ve elektrokimyasal aksesuarlar ve kuru malzeme hazırlama ve güvenilir dozaj için PLC (Programlanabilir Mantık Denetleyicisi) kontrollü ve tam otomatik sistemler sağlayabilir.

Performans taleplerinde büyük değişiklikler oluyorsa ve birden fazla pompa kuruluysa, değişken frekans konvertörleri kuyulara giden yükleri dengeler ve pompa hızı değişen taleplere göre ayarlanabilir. Böylece, yüklü çözeltinin formasyona ideal şekilde aktarımı sağlanır.

Bir Arayüz Modülüyle birlikte kullanılan Grundfos motor koruması, sadece motorlar değil pompalar için de idealdir. Susuzlaştırma seviyesini sürekli gözlem altında tutarak ve motorun elektik koşulları haricindeki çeşitli parametreleri ölçerek sisteminizi korur. Bu sayede, dur-kalk zamanları bir düzene oturtulur ve pompa ya da motorun zarar görmesi engellenir. Ayrıca motor koruması, ani kesintilere karşı önlem alınmasına da yardımcı olur.

Grundfos pompa çözümleri, ham su tüketimini azaltarak ve arıtılmış su tahliyesini en aza indirerek, geri dönüştürülmüş proses suyundan maksimum düzeyde yararlanmanızı sağlar. Böylece, günümüzün modern madencilik endüstrisinin en önemli hedeflerinden biri olarak, faaliyetlerin yerel çevre üzerindeki etkisi en aza indirilir.

Korozyonun engellenmesi, pompa sistemlerinin ömrünü uzatır. Korozyonu engellemek için ilk yapılması gerekense doğru malzemeyi seçmektir. Grundfos uzmanlığı, ihtiyaçların saptanmasından transfer çözümünün seçilmesine, montajına, çalıştırılmasına ve uzaktan izlenmesine kadar her adımda yanınızda olur. Ayrıca Grundfos olarak, devreye alma ve servis sözleşmelerini ihtiyaçlarınıza uygun hale getiririz. Yedek parça takımları temin edebilir veya kullanılacakları yere göre yedek parça seçiminde yardımcı olabiliriz.

Ürünler
Doküman Yükleme
Yüksek kaliteli pompa çözümleriyle daha ileriye gidin

Yüksek kaliteli pompa çözümleriyle daha ...

En gelişmiş pompa çözümlerini üretme konusundaki onlarca yıllık deneyimimizle, madencilik sektöründe karşılaştığınız zorlukların farkındayız ve gezegendeki en zor ortamlardan bir kısmında kullanıma uygun olması için ürünlerimizin her birini buna göre tasarlıyoruz.

PDF'i indirin

1.3 MB/8 sayfa - Tarih: 04/14