Atık Su Arıtma

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Atık su arıtma işlemi evsel, endüstriyel ya da ticari uygulamalardan tahliye edilen suyun ve yüzey akışının temizlenerek arıtılmasıdır. Atık su arıtma sürecinde genellikle mekanik, biyolojik ve kimyasal işlemlere başvurulur. Grundfos mekanik, biyolojik ve kimyasal işlemler kullanarak atık su arıtımı yapan tam donanımlı tesisler için birçok çözüm sunar.

Atık su arıtma sürecinde, yalnızca sedimentasyona dayanan basit tanklardan gelişmiş biyolojik arıtmayla yapılan rafine arıtma işlemlerine kadar birçok farklı yönteme başvurulur. Arıtma sürecinin amacı, atık sudaki bakterinin, virüsün, oksijen tüketen bileşenlerin, nütrientlerin, ilaç kalıntılarının, kimyasal maddelerin ve ağır metallerin neden olduğu kirliliği azaltarak alıcı su ortamına temiz su göndermektir.

Yılların tecrübesiyle Grundfos, pompa çözümlerinde kullanılacak kontrolör ve izleme sistemleri geliştirir; bunun yanında bütün sıvı türlerine ve bu sıvıların karakteristiklerine uygun kendi pompa motorlarını üretir. Bu sayede, eksiksiz bir pompa çözümünün olmazsa olmazları hidrolikle, motorlarla, elektrik parçalarıyla ve diğer mekanik kısımlarla mükemmel bir uyum elde edilir. Mümkün olan en iyi verimlilik noktasına ulaşılmasının yolu da bu uyumdan geçer.

Pompa çözümünüz, kontrol ve izleme sistemleri sayesinde daha verimli ve güvenilir bir performans sunar. Grundfos, geliştirdiği ürünlere göre önceden programladığı harici frekans konvertörleriyle (Grundfos CUE) ideal çalışmayı garanti eder.

Grundfos'un entegre veya harici değişken frekans konvertörleriyle ya da bu konvertörler olmadan sunduğu yüksek enerji tasarruflu motorlar, motor verimliliğine yönelik dünyada hazırlanan yönetmeliklere ve koşullara tam olarak cevap verir, hatta bazı durumlarda bu standartların üzerine çıkar. Normal bir pompa sisteminin çıkardığı Ömür Boyu Maliyetin (LCC) % 85'ini enerji masrafları oluşturur. Yüksek tasarruflu motor teknolojisi kullanıldığında, Ömür Boyu Maliyeti % 50'ye kadar azaltmak ve çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirmek mümkündür.

Grundfos, özellikle atık su uygulamaları ve arıtımı için tasarlanmış geniş bir ürün serisi sunar. Atık su arıtma tesisinin en az enerjiyle en yüksek performansı sunması için dayanıklı, maliyeti düşük ve sorunsuz çalışan bir çözüm kullanılmalıdır. Servis sözleşmeleri de rutin bakımdan yedek parça teminine kadar her türlü durumu kapsar. Bu sayede Grundfos, müşterisinin ve sunduğu çözümün her zaman arkasındadır.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Tasarım

En ideal tank tasarımına karar vermenizi sağlayan simülasyon

Tasarımcıların işlerini kolaylaştırmak için geliştirilen debi simülasyonları, herhangi bir mikserin/debi oluşturucunun istenilen özellikleri taşıyıp taşımadığı gösterir.

Debi simülasyonlarında Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) kullanılır. Tasarımcılar, bu simülasyonlar sayesinde mikser ve debi oluşturucu yapılandırmalarının gerçek uygulamalarda ne tür sonuçlar vereceğini tasarımlarını sonlandırmadan önce görebilirler. Grundfos, 2004 yılından beri HAD debi simülasyonları belgeleri hazırlamaktadır.

Tasarımcılar, CFD simülasyonlarını kullanarak mikserlerin konumunu ve sayısını aşağıdaki uygulamalar için en doğru şekilde ayarlayabilir:

  • Katıların süspansiyonu
  • Oksijenli bölgede en ideal hız
  • Ölü bölgeleri engelleme
  • Havalandırma sırasında geri akımı engelleme

Harcanan çabaya değer mi?
Birden fazla mikser aynı tankta bulunuyorsa, bu mikserlerin birbirine karşı çalışma riski vardır. Bu durum, bazen kullanıcıların gerekli performansa ulaşmak için daha fazla mikser takma yoluna gitmesiyle ve verimliliğin düşmesiyle sonuçlanır. Hatalı yapılmış bir tasarımı iyileştirmek oldukça pahalıya mal olabilir.

CFD simülasyonları, herhangi bir tanktaki farklı mikser yapılandırmalarının debi üzerinde nasıl bir etki yaratacağını gösterir. Takılacak mikser sayısı için gerekli sermaye ile mikser çalışmasının/kWh maliyeti arasında orta nokta bulmak için farklı yapılandırma ve konumlar karşılaştırılabilir.

Proses tankları için az sayıdaki tasarım şeklinden biri kullanılır. Bu yüzden, CFD simülasyonunun herhangi bir projeye uygulanması oldukça hızlı ve ekonomik bir işlemdir.

Atık su arıtma tesisleriyle ilgili projelerinizde Grundfos uzmanlığından yararlanabilirsiniz. CFD simülasyonları, zamandan ve masraftan büyük tasarruflar yapmanızı sağlar.


İlgili Dokümanlar

İlgili Dokümanlar


Dalgıç ve kuru kurulumlu pompalarımız

Dalgıç ve kuru kurulumlu pompalarımız

Agresif ortamlar için pompalarımız


atık su el kitabı

Atık Suyun Transferi

Altyapıyı iyileştirmek için gerekli temel bilgiler.


Pompa el kitabı

Pompa El kitabı

Güvenilir pompa sistemlerinin seçimi ve geliştirilmesi için kılavuz.


Su arıtımında pompalar

Su Arıtımında Pompalar

Su arıtımı ve bunun vazgeçilmez parçası olan pompa.


Motor kitabı

Motor Kitabı

Elektrik motorları, çalıştırma modları ve amaçları ile ilgili bilgiler.


Santrifüj Pompa

Santrifüj Pompa

Pompa hidroliği, pompa tasarımı ve temel pompa terimleri hakkında bir el kitapçığı.


su hizmetleri profili

Bir adım geri atın ...

Ve büyük resmi görün. Grundfos Su Hizmetleri broşürü.