Ön arıtma

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Izgaralar

Arıtılmamış atık suyun içinde tuvalet kağıdı, kumaş, peçete, plastik poşetler ve tahta parçaları gibi büyük boyutlarda çeşitli maddeler bulunur. Bu tür maddeler arıtma sürecinin ilk aşamasında giderilmelidir, aksi takdirde atık su arıtma tesisindeki mekanik cihazlar arıza ve tıkanma riskiyle karşı karşıya kalır. Bu nedenle ızgara sistemleri, mekanik arıtmanın ilk aşamasını oluşturur.

Toplanan maddeler düzgün şekilde yıkanırsa, dışarıya verilecek madde miktarı fark yaratacak kadar azalır ve kötü kokuların önüne geçilir. Grundfos, ızgaraların geri yıkama işlemleri için üstün performans sergileyen pompa ve kontrol çözümleri sunar. Geri yıkama işlemi başarıyla tamamlanan ızgara sistemleriniz, sizi yarı yolda bırakmadan sorunsuz şekilde çalışır.

Grundfos'un çok kademeli hidrofor sistemlerinden oluşan Hydro MPC serisi, basınç bölgelerini zorlanmadan idare etmenizi sağlar. Bu sistemler, seviye sensörü aksesuarlarımızla tamamlandığında ızgaralarınızın baştan sona gerektiği gibi yıkanacağından emin olabilirsiniz.

Kumun ve yağın giderilmesi

İçeriğindeki büyük maddelerden kurtulan atık su, mekanik arıtmanın bir sonraki aşamasında kum ve yağdan da temizlenir. Biyolojik arıtmaya başlamadan önce atık sudaki kumun ve yağın giderilmesi önemlidir çünkü ancak bu şekilde arıtma tesisinin sorunsuz çalışması sağlanır.

Yöntem olarak genellikle havalandırmalı kum ve yağ tutucu kullanılır. Havalandırma, organik maddelerin asılı halde kalmasını sağlar ve bu sırada yağ ile kum sedimentasyon ve yüzdürme işlemleriyle temizlenir. Kum parçaları ön arıtmaya veya daha sonraki aşamalara kadar giderse, arıtma tesisindeki cihazlar ciddi zarar görür ve kum parçaları tıkanıklıklara neden olur.

Kum parçalarının atık sudan çıkarılması için dayanıklı ve uzun ömürlü pompalara ihtiyaç vardır. Grundfos'un vorteks çarklı SE/SL ve S pompa serisi, yüksek miktarlarda atık suyu uzun yıllar etkin performansla transfer edebilir. Bu pompalar, kuru veya (sıvıya) daldırılmış olarak kurulabilir. Bu pompalar, sorunsuz bir arıtma sürecinin anahtarıdır. Kum ve yağın birbirinden ayrılma sürecinde Grundfos'un difüzör sistemlerinden yararlanabilirsiniz. Bu sistemler, büyük hava akışlarına uygun ince ya da kaba kabarcıklı difüzörlerden oluşur.

Dengeleme tankı

Atık suyun fazlası şiddetli yağmurlar sırasında denge tanklarında depolanabilir. Dengeleme tankları, atık su arıtma tesisindeki masrafların azaltılması için etkili bir yoldur çünkü bunlar sayesinde arıtma işlemleri için daha küçük tanklar seçilebilir ve tesisteki hidrolik yük dengeli bir şekilde dağılır.

Grundfos'un pompa ve kontrol çözümlerinden oluşan geniş serisi, mikser ve temizleme cihazlarıyla desteklendiğinde yağmur suyu toplama tanklarının otomatik ve güvenilir bir çalışma sunmasını sağlar. Hidrolik yük azalıp da kapasite tekrardan uygun seviyeye çıktığında, atık su transfer uygulamanıza hiçbir sorun yaşamadan devam edebilirsiniz.

Yağmur suyu toplama tankları için sunduğumuz boyut ve tasarım seçenekleri oldukça geniştir. Sistemin hidrolik özelliklerine göre, yerçekimi veya bir pompa sistemi ya da bunların birleştiği bir sistem giriş ve çıkış koşullarının yönetimini sağlar. Grundfos pompaları, tüm bu koşullar göz önüne alınarak tasarlanır ve ihtiyaçlara tam anlamıyla cevap verir. Grundfos'un SE/SL, S ve KPL/KWM pompa serisi, atık suların değişken debilerine uzun yıllar cevap verebilecek şekilde tasarlanır. Kuru veya (sıvıya) daldırılmış olarak kurulabilir. Pompa sistemlerinizde kullanabileceğiniz seviye sensörleri aksesuarları sayesinde taleplerde yaşanan ani dalgalanmaları kontrol edebilirsiniz. Böylece, dengeleme tankından gelen veya dengeleme tankına giden atık suyun ideal miktarda olması sağlanır.

Dengeleme tanklarınının karışım ve temizleme işlemleri düzgün olarak yapılırsa, işletim masrafları en aza indirilir ve kötü kokular engellenir. Grundfos'un RainJets serisi özellikle bu amaç için tasarlanmıştır. Dayanıklı tasarımı ve kolay servis imkanlarıyla her türlü ihtiyaca cevap verir. RainJets tek başına çalışabileceği gibi dayanıklı AMD mikserlerimizle de çalışabilir.

Pompa çözümünüz, kontrol ve izleme sistemleri sayesinde daha verimli ve güvenilir bir performans sunar. Grundfos, değişken hız sürücülerinin (Grundfos CUE) dışında MP204 adını verdiğimiz bir motor koruması da sunar. Bu çözüm, motorunuzu düzenli olarak takip ederek ideal çalışma sağlar.

Ön arıtma

Ön arıtmanın amacı, biyolojik arıtmadan önce organik yükü azaltmaktır. Partiküllerin yerçekimiyle dibe çökmesi sağlanır ve böylece atık sudaki organik pisliklerin büyük miktarı temizlenmiş olur. Bu yöntem, biyolojik arıtmanın boyutunu ve maliyetini azaltır.

Ön arıtmada maddelerin dibe çökmesi için ideal koşulların sağlanması önemlidir. Bu yüzden, debi koşulları ve su hızı sedimentasyon işlemine uygun olarak tasarlanır. Ön arıtmada dibe çöken maddeler, ön çökeltme çamuru olarak adlandırılır ve çamur arıtma işlemine sokulur. Grundfos'un vorteks çarklı SE/SL ve S pompa serisi, yüksek miktarlarda atık suyu uzun yıllar etkin performansla transfer edebilir. Bu pompalar, kuru veya (sıvıya) daldırılmış olarak kurulabilir.

Çamurun dibe çökmesini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için kimyasallar ve polielektrolitler kullanılabilir. Bunlar, asılı haldeki maddenin % 80 kadarını temizlemeye yardımcı olur. Grundfos'un dozaj pompası sistemleri, büyük veya küçük hacimli işlemlerde rahatlıkla kullanılabilir. Ayrıca sistemlerimiz flokülasyon, çöktürme ve pH ayarı gibi uygulamalarda farklı teknolojilerden yararlanır. PLC (Programlanabilir Mantık Denetleyicisi) kontrollü ve tam otomatik çalışan bu dozaj sistemleri, organik koagülanların veya polielektrolitlerin dozaj işlemlerini sorunsuz şekilde gerçekleştirir.

Grundfos uzmanlığı, ihtiyaçların saptanmasından su transfer çözümünün seçilmesine, montajına, çalıştırılmasına ve uzaktan izlenmesine kadar her adımda yanınızda olur. Grundfos devreye alma sözleşmeleri, rutin bakımdan yedek parça temini ve pompa etüdüne kadar tüm kurulum ve servis imkanlarını sağlar.