Yerinde Liç Uygulamaları

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Yerinde liç uygulamaları veya çözelti madenciliği, kayalara açılan sondaj deliklerinden bakır ve uranyum gibi minerallerin klasik madenciliğe ihtiyaç duyulmadan çekilmesi işlemidir. Grundfos'un dalgıç tipli ve uçtan emişli pompaları, çözünmüş mineral miktarı bakımından verimsiz veya verimli olan çözeltileri sorunsuz bir şekilde önce kayalara transfer eder sonra da mineral işleme tesisine geri iletir.

Sızıntı suyu (Liç) çözümleri, kaynaktaki birikinti durumuna göre değişir. Tuz birikintisi için temiz su, bakır ve asit için asit çözümleri, uranyum için de sodyum bikarbonat liçleri uygun olur. Pompanın tasarımı bu aşamada belirleyici rol oynadığından, Grundfos yerinde liç uygulamaları için özel pompa çözümleri tasarlar. Pompa serilerimizde, kaliteli paslanmaz çelikten veya titanyumdan yapılan ve manyetik tahrikle ya da farklı salmastra çözümleriyle çalışan birçok ürün mevcuttur. Çok düşük pH değerleri ve yoğunlaşma düzeyleri düşük ya da % 90 üzerinde olan sülfürik asit için de Grundfos çözümlerinden yararlanabilirsiniz.

Büyük veya küçük hacimli uygulamalarda kullanılabilen dozaj çözümlerimiz şu teknolojilerle donatılmıştır: tam kontrol sunan elektronik ve elektrokimyasal aksesuarlar ile kuru malzemenin hazırlanması ve güvenilir dozaj işlemi için gerekli PLC kontrollü, tam otomatik sistemler.

Performans taleplerinde büyük değişiklikler oluyorsa ve birden fazla pompa kuruluysa, değişken frekans konvertörleri kuyulara giden yükleri dengeleyecektir ve pompa hızı değişen taleplere göre ayarlanabilecektir. Böylece, çözünmüş mineral bakımından zengin çözelti kayalara en etkili şekilde ulaştırılacaktır.

Bir Arayüz Modülüyle birlikte kullanılan Grundfos motor koruması, sadece motorlar değil pompalar için de idealdir. Etkili bir seviye kontrolü sunarak ve motorun elektik koşulları haricindeki çeşitli parametreleri ölçerek sisteminizi korur. Bu sayede, dur-kalk zamanları bir düzene oturtulur ve pompa ya da motorun zarar görmesi engellenir, ayrıca ani kesintilere karşı daha rahat önlem alınır.

Grundfos pompa çözümleri, geri dönüştürülmüş proses suyundan maksimum seviyede yararlanmanızı sağlayarak ham su tüketimini azaltır ve arıtılan su deşarjını en aza indirir. Böylece, kazı çalışmalarının çevre üzerindeki etkisi en aza indirilir ve modern madencilik sektörünün öncelikli amaçlarından biri gözetilmiş olur.

Korozyonun engellenmesi, pompa sistemlerinin ömrünü uzatır. Korozyonu engellemek için ilk yapılması gerekense doğru malzeme seçmektir. Grundfos uzmanlığı, ihtiyaçların saptanmasından su transfer çözümünün seçilmesine, montajına, çalıştırılmasına ve uzaktan izlenmesine kadar her adımda yanınızda olur. Grundfos olarak, ayrıca, devreye alma ve servis sözleşmelerini ihtiyaçlarınıza uygun hale getiririz. Yedek parça takımları temin edebilir veya kullanılacakları yere göre yedek parça seçiminde yardımcı olabiliriz.