Meşhed, İran’daki Alteymour Atık Su Arıtma Tesisi’nde kapasite arttırıldı

Overview_TEXT

Genel Bilgiler

Meşhed, İran’daki Alteymour Atık Su Arıtma Tesisi’nde kapasite arttırıldı
Grundfos, yerel su idaresi, müteahhit ve müşavirlerle birlikte çalışarak Meşhed, İran’daki Alteymour atık su tesisine sağladığı ürünlerle bir kapasite artışı sağladı. Sağlanan ürün gamında karıştırıcı ve klorlama sistemlerine ek olarak, yenilikçi S-tube çarklı SE atık su pompaları ile ağır hizmet tipi S atık su pompaları da bulunuyor.

3 milyonu aşkın nüfusuyla Meşhed, İran’ın en büyük ikinci şehri. Yılda 33 milyondan fazla ziyaretçi alan bu dini turizm şehrinin ekonomisi safran ve diken üzümü üretimi, ihracat ile deri ve halı sanayiine bağlıdır.
Sulama suyunun az olması ve Kaşf Rud Nehri’ne yüksek miktarda arıtılmamış atık suyun bırakılmasından dolayı nehrin kirlenmesi Meşhed’in en önemli kentsel sorunlarındandır. Bunun yanı sıra günde 100,000 m3 olan, mevcut atık su arıtma tesisinin kapasitesi bu boyuttaki bir şehir için yetersiz kalmaktadır. Bu sorunlar kent belediyesinin atık su transfer şebekelerini ve arıtma tesisini genişletmesini gerektirmiştir.

 
S-tube çarklı SE/SL atık su pompaları geniş bir ürün gamında en yüksek verimliliği, en geniş serbest geçiş ve en az titreşim özelliklerine sahip olup, köşesi, ölü noktası, kesici özelliği veya zamanla aşınacak başka bir kısmı yoktur.

Durum
Alteymour Atık Su Arıtma Tesisi günde 472.000 kişiye 80.000 m3 esas kapasite ile 1,000,000 kişiye 167,000 m3 hedef kapasiteye sahip bir Modifiye Edilmiş Ludzack Ettinger arıtma tesisidir. Proje bütçesi (İKO) 368 milyar olup, sözleşme tipi Meşhed Su & Atık su Şti. ile müşavir olarak Kayson-Mushrif Şti. ve Pars Ab Tadbir Şti. arasında Tasarla, Yap, İşlet modelidir. Proje 2011 yılında başlamış olup 2014 yılında tamamlanması beklenmektedir.
İran’ın en bilinen su ve atık su müteahhitlerinden Sadrab Sanat Şti. projeye hidro-mekanik ekipmanların tedariki ve kurulumu için Kayson’un taşeronu olarak girmiştir.

Grundfos Çözümü
Geniş ürün tedarikçisi olan Grundfos, dalgıç pompa ve karıştırıcılar ile klorlama ve klor gazı nötralizasyonu (temizleyici) sistemleri konusunda çözümler sundu ve bu ekipman için itibarlı bir üretici olarak seçildi.
Sipariş, aksesuarlarıyla birlikte farklı ebatlarda 31 adet dalgıç atık su pompası, aksesuarlarıyla 11 AMG karıştırıcı, her biri 40 kg/sa kapasiteli 3 adet klorlama sistemi ve 1000 kg klor gazına uygun Klor gazı nötralizasyon sistemi ile tamamlandı.

Sonuç
Müşteri satın aldığı ürünlerden ve Grundfos personelinin müşteri ihtiyaçlarına saygı duyulması konusundaki profesyonelliğinden çok memnun kaldı. Bu tesis, Meşhed kentinde atık suyun toplanmasıyla ilgili yapılması planlanan 4 projeden biri olup, nüfusun %30’unu karşılamaktadır. Diğer projeler de tamamlandığında kentin atık su altyapısı tamamlanmış olacak.

< Yorumlar >
“Meşhed kadar büyük bir şehrin kanalizasyonla ilgili sorunları belediye için altından kalkılamayacak kadar fazla gelebilir. Biz sular idaresi, müteahhit ve müşavirler birlikte çalışarak çok büyük bir nüfusun atık su ihtiyaçlarını karşılayacak ve Kaşf Rud Nehri’nin su kalitesiyle ilgili sorunlarını düzeltecek bir çözüm geliştirdik.” – Kaveh Samimi, Kıdemli Satış Mühendisi, Grundfos İran

“Grundfos ürünleri kapasite ve performans açısından dünya standartlarında olduğunu kanıtladı. Bu ürünlerin seçim süreci daha kolay geçemezdi, çünkü ihtiyaç duyduğumuz tüm kullanıcı dostu dokümanlar elimizin altındaydı. Çok geniş bir yelpazede, çok farklı ürünler gerekmesine rağmen, tam da Avrupalı ve lider bir üreticiden bekleyeceğimiz üzere, ürün şartnamesi oldukça verimli bir şekilde hazırlandı.” – Amir Soofi, Yönetim Kurulu Başkanı, Sadrab Sanat Şti. (Proje MEP Müteahhiti)
 
S-tube, serbest geçişten taviz vermeden, diğer tüm atık su çarklarından daha iyi hidrolik verimlilik sağlar. Sonuç olarak daha az ömür maliyeti, sorunsuz bir çalışma ve tıkanmazlık konusunda sınıfının en iyisi olma özelliği elde edilir.
 
Tedarik edilen ürünler:
-    S-tube çarklı 17 adet SE1 atık su pompası
-    SuperVortex çarklı 2 adet SEV atık su pompası
-    12 adet yüksek debili, ağır hizmet tipi S atık su pompası
-    11 adet AMG karıştırıcı
-    Her biri 40 kg/sa kapasiteli 3 klorlama sistemi
-    1000 kg klor gazı için uygun klor kazı nötralizasyon sistemi


    Facebook Twitter LinkedIn

Konu:

Expansion of the city’s wastewater transfer networks and treatment plants.

Bölge:

Alteymour wastewater treatment plant in Mashhad, Iran

Şirket:

Sadrab Sanat Co. (The project MEP Contractor)

impeller_225x

The S-tube® offers greater hydraulic efficiency than any other type of wastewater impeller, without compromising free passage. This results in the lowest life cycle cost, trouble free operation and best-in-class non clogging capabilities.

Contacts_TEXT

İletişim

Böyle bir çözüme ihtiyacınız varsa, daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
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
(+90) 262 679 7979

Adres

Esra Akyildiz
eakyildiz@grundfos.com

Sorumlu olduğu ülke:

  • Türkiye

Telefon

+90 (0538) 339 94 35

Adres

Ahmet Demir
ademir@grundfos.com

İletişim

Böyle bir çözüme ihtiyacınız varsa, daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
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
(+90) 262 679 7979

Adres

Esra Akyildiz
eakyildiz@grundfos.com

Sorumlu olduğu ülke:

  • Türkiye

Telefon

+90 (0538) 339 94 35

Adres

Ahmet Demir
ademir@grundfos.com