Dubaı kuru havuzlarında geniş hacimli sular kontrol altında

Overview_TEXT

Genel Bilgiler

Dubaı kuru havuzlarında geniş hacimli sular kontrol altında

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri: Dubai Kuru Havuzları 1971’de ilk kuruluşundan beri dünyanın en önde gelen gemi tamir havuzları arasına girerek, Avrupa ve Uzak Doğu arasındaki en önemli havuz olmuştur.
1983’te faaliyete geçtiğinden beri tersanede her çeşit ve boyutta 5.000’den fazla gemi tamir edildi. Bu gemilerin birçoğu ULCC ve VLCC kapasitesinde olup, dünya tanker filosunun büyük kısmını oluşturmaktadır. Tersanede 5000’i aşkın nitelikli eleman çalışmakta olup, gerektiğinde bu iş gücü yerel taşeronlardan 1500’e kadar işçiyle desteklenmektedir.
Durum
2005 yılında Dubai Kuru Havuzları gemi tamiri, dönüştürme ve gemi yapımı pazarlarındaki konumunu güçlendirmeye karar verdi. Bu, tersaneyi yeni üretilen gemiler için yüzdürme tesisinin yanı sıra büyük çelik yapılar ve offshore modülleri de içerecek şekilde yenileyerek yapıldı. Bu genişleme, Dubai Kuru Havuzlarını 120 x 60 m ebatında gemi ve/veya gövde bölümlerinin yapımına uygun hale getirecekti. Bu yenilemeyi yapmak için Dubai Kuru Havuzları, yeni bir yapım tesisinin inşası için 60 milyon dolarlık bir proje olan Safina projesini başlattı. Proje kapsamında yeni tesiste gemilerin yüzdürülmesini sağlayacak yenilikçi bir hydrolift için deniz suyu pompalama sistemi içermesi öngörülüyordu.

Hydrolift nedir?
Hydrolift geniş gövde parçalarını karadan denize ve daha sonra son montaj için kuru havuza güvenli bir şekilde taşıma işlemi için kullanılır. Önce gövde parçaları demiryoluyla üretim alanından duvarlı bir havza içerisindeki platforma taşınır. Transfer rotasındaki bir geçit havzaya ağzına kadar su pompalanmasını ve gövde kısmının yüzmesini sağlar. Gövde kısmı daha sonra havzanın daha derin bir yerine yönlendirilir ve buradan su seviyesi azaldığı ve denize açılan kapı açıldığı zaman denize indirilir.
Projeye diyafram rıhtım duvarı, korkuluk duvarları, beton bir transfer platformu, büyük giriş ayakları ile iki geçiş kapısı ve 1400 tondan ağır yüzer çelik keson inşaatı yapılmasını öngörüyor. Hyrdolift sistemi 120 m x 60 m ebatlarında gemilerin suya indirilmesini sağlayacak. Transfer süreci ayrıca geriye döndürülerek gemilerin genel tamir işlemleri için platforma kaldırılması için de kullanılabilir.

Büyük ölçekli pompalama ihtiyaçları
Hydrolift, geniş ölçekli bir pompalama kapasitesini gerektirir. İhale şartnamesinde her biri 10 m basma yüksekliğinde 2200 l/sn nominal kapasiteye sahip dört adet karışık akışlı fanlı pompa yer almaktadır. Pompalar yeni rıhtım girişinin denize bakan tarafındaki haznelere takılırken, kurulum tahliye borusu deniz seviyesinin altında yer alacak şekilde tasarlandı. Yüzdürme havzası 131 x 66 m  ebatlarında olup, bu pompalanacak toplam su hacmini 122,050 m3 civarına getirmektedir. Kurulum, tahliye borusu deniz seviyesinin altında yer alacak şekilde tasarlanmıştır.

Grundfos çözümü
Sıra hydrolift havzalarını doldurmak için kullanılacak pompaların seçimine geldiğinde müşavir firma Royal Haskoning U.K. Ltd. Grundfos, Flygt, KSB, ABS ve WEIR gibi büyük firmalardan teklif aldı. Grundfos işin kapsamlı bir değerlendirmesini yaptıktan sonra karışık akışlı bir pompa kullanılmasını, özellikle 300 kW nominal güç değerine ve 425 rpm motora sahip bir KWM pompa olan 1000KWM30012T4’ü önerdi. K serisindeki tüm pompalar gibi bu pompalar da söz konusu uygulamaya tam uyum sağlayacak şekilde uyarlanacaktı. Bu projede korozyona karşı ekstra koruma amacıyla epoksi kaplama ve çinko anot kullanılacak ve tüm izleme cihazları dahil edilecekti.

Grundfos paketi farkını ortaya koydu
Teklif verenlerin çoğu teknik sebeplerle reddedilirken, projeye daha erken bir aşamada dahil olan, Grundfos dışında Avrupalı bir üretici teklifi almaya en yakın isimdi. Ancak nihayetinde müşteri, Grundfos paketinin daha  ikna edici olduğuna karar verdi.

Grundfos ürünü kavitasyonu önlüyor
K tipi pompaların kullanılması kararının ardındaki en önemli sebep, Grundfos’un bir üründen çok daha fazlasını sunmasıydı. Örneğin, Grundfos ekibi ihale şartnamesini titiz bir şekilde inceleyip bazı değişiklik önerilerinde bulundular.
Orijinal tasarıma göre pompa, borunun tahliye ucunun deniz seviyesinin altında olmasından kaynaklanan sifonlama etkisinden dolayı kavitasyona maruz kalacaktı. Grundfos mühendisleri tahliye borusunda, müşavir firma tarafından da kabul edilen, birtakım değişiklikler önerdi. Grundfos aynı zamanda mümkün olan en iyi kablo ve zincir destek sisteminin nasıl yapılacağı konusunda da ayrıntılı bilgi verdi.

Sonuç
2006 yılında tamamlanan, yüksek su hacimlerinin KWM pompalarıyla güvenilir bir şekilde kontrol edildiği yeni hydrolift sistemi kusursuz çalışıyor. Pompaların düşük rpm ve harika NPSH oranları gibi ayırt edici özellikleri olması verimli bir çalışma sağlamanın yanı sıra Grundfos’un da bir parçası olmaktan gurur duyduğu bu projeye çok fazla katkı getirdi.

Konu:

The ongoing expansion of the Dubai Drydocks adds another 140,000 m2 to the original 800,000 m2 facility

Bölge:

Dubai, United Arab Emirates

Şirket:

The Dubai Drydocks

The Dubai Drydocks
The Dubai Drydocks
The Dubai Drydocks
Contacts_TEXT

İletişim

Böyle bir çözüme ihtiyacınız varsa, daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
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
Böyle bir çözüme ihtiyacınız varsa, daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.